This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:它如何在0 ~-20度上工作?

Guru**** 2358920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/584803/tpa3255-how-is-it-works-on-0--20-degree

部件号:TPA3255

因为我们知道放大器工作会增加温度。

TPA3255工作温度为0 ~ 70度,

如果温度为-20度,会发生什么情况?

PS:我的应用可以在-20度的温度下工作,功放工作将会提高温度,

     在-20度的温度下,我必须知道性能,才能决定是否使用它。

我还与当地的FAE核实,但没有回复。 请TI团队帮助我获取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roden:

    我们没有TPA3255在-20°C下的测试数据 在低于规格的温度下,TPA2355可能会遇到故障的一个方面是可能通过事件进行射门,最终损坏设备。 如果不进一步测试,很难确定这是否是实际应用中的问题,因为设备会在操作过程中加热

    通过全面测试,这可能是对设备的正常使用。 只需注意,您将会超出规格地使用它。 此时,TI不符合将TPA3255降至-20°C的条件

    此致,