This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AICPUREPATH_STUDIO:PurePath MAC.8-alpha.2模块不会出现在3.0 下方

Guru**** 2361410 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5733L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/584266/aicpurepath_studio-purepath-3-0-8-alpha-2-module-don-t-appear-under-apple-mac

部件号:AICPUREPATH_STUDIO

团队,

我的客户没有看到他的"I2C主模块"或"TAS5733L"模块出现在PurePath 3.0 .8-alpha.2下的苹果MAC下,而是在Windows PC下为同一用户显示。

你有什么指导吗?

Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olivier,

    软件问题似乎与PurePath控制台有关,因为这是用于TAS5733L的软件,您可以确认吗? 如果您的客户可以向我们发送一些问题捕获信息,这将很有帮助。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迭戈,

    抱歉,问题确实出在PurePath控制台上。 PurePath控制台可正常打开,但没有要安装的模块。

    Olivier
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olivier,

    感谢您的澄清。 在PurePath控制台中,如果没有可供安装的模块,则可能是网络问题。 能否请您检查PurePath控制台是否没有防火堵塞? 客户是否能够登录?  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师