This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3130D2EVM:当前要求

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3130D2, TPA3130D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/584670/tpa3130d2evm-current-requirement

部件号:TPA3130D2EVM
主题中讨论的其他部件:TPA3130D2,

大家好,

我们正在与TPA3130D2和 TPA3130D2EVM配合使用。  

我们能否获得用户指南中关于此"当前要求"的说明? 这是否意味着我们需要6A的电流来为该EVM供电?

此致,

Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akash,

    当TPA3130D2上的输出功率 增加时,PVCC上的电流也会增加。 因此 ,高功率输出壳体的电源需要电流。  

    此致,

    郑少文