This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:MCLK过冲/下冲?

Guru**** 2560780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/584710/tlv320adc3101-mclk-over-undershoot

部件号:TLV320ADC3101

大家好,

ADC3101上的MCLK针脚是否对最大过冲和下冲有任何特殊要求(VIL和VIH之外)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,David,

    除了这些参数之外,MCLK还限制在512KHz到50MHz之间。

    我还建议在选择MCLK之前验证PLL条件。 某些参数会对MCLK频率施加更大的限制:

    www.ti.com/.../slas553b.pdf

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.