This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4204:有关未使用信道的问题

Guru**** 2358920 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/583977/pcm4204-question-regarding-unused-channels

部件号:PCM4204

我的客户在 其设计中只能使用PCM4204上的通道1和2。 通道3和4未使用。 我们可以让Vin3+,Vin3-,Vin4+,Vin4-和SDOUT2保持不连接吗? Vref34+,Vref34-,Vcom34,AGND3怎么样?

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    未使用的输入可以通过交流耦合接地。 我将检查其他PIN并尽快回复给您。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    对其他PIN有任何评论?

    谢谢!
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    对于其他引脚, SDOUT2可以保持断开状态,VREF+应保持连接至去耦电容器,VREF-接地。 VCOM应保留去耦电容器,但可从缓冲运算放大器断开。 AGND应保持与GND的连接。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!

    将未使用的输入连接到接地的交流耦合的理想电容是多少? PCM4204的LRCK运行频率为48.8KHz,BCK运行频率为64 x LRCK。

    谢谢!
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    一般情况下,交流去耦合盖没有推荐值,对于PCM4204的特定情况,您可以从4.7µF开始。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师