This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:配置工具在哪里?

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/583902/tlv320aic3104-where-is-the-configuration-tool

部件号:TLV320AIC3104

我在网站上的TLB320AIC3104页面的技术文档部分中找到了此文档链接: “TLV320AIC3x配置工具入门”

我在你的网站和其他地方都搜索了很多,实际的工具找不到.  请告诉我可以从哪里下载?  我们正在尝试配置主板上的3104器件,并且在将稀疏数据表信息映射到复杂寄存器集时遇到问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dan,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    对此造成的不便,我们深表歉意,我们将查找此文档,并在找到后立即将其发回给您。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dan,

    实际上,此工具是为TLV320AIC3x系列(AIC31/32/33)设计的。 此工具与TLV320AIC3104不兼容。 因此,我建议查看以下文档:

    www.ti.com/.../slaa403.pdf

    它包含有关如何以简单的方式对TLV320AIC3104进行编程的信息。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Luis提供的信息。  我建议您从3104页面中删除指向配置工具用户手册的链接,然后添加您链接的文档来代替它-它会更有用!

    -daN