This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV134:+/-VO引脚上的最大电压

Guru**** 2360600 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV134
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/584363/drv134-max-voltage-on--vo-pin

部件号:DRV134

您好,

我只想确认我对数据表规范的理解。 我正在应用中使用DRV134,该应用预计会遇到雷击,我希望确保DRV134可以处理VO引脚上的短暂高电压和电流。 我附上了我的电路的屏幕截图以供查看。

在数据表中,"绝对最大额定值"部分的VO引脚上没有特定的最大额定值,因此我假设VO引脚只能处理V/-,V+电压最大值,即+/-18V。 我的理解是否正确? 此外,Vo引脚可以处理的最大电流是多少?

e2e.ti.com/.../DRV134_5F00_circuit.docx

谢谢!

海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hayden,

    您对Vo最大电压的假设是正确的。 它不应跳闸超过电源电压。
    关于电流,您可以查看数据表中的短路电流规格,即+/-85mA。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)