This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4220:直流功能

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/584213/pcm4220-dc-capabilities

部件号:PCM4220

在禁用高通滤波器功能的情况下,PCM4220是否具有已知的直流性能(超低频)?  可能会出现哪种类型的ULF '噪音'?  参考电压源在低频振幅漂移方面的精确度如何?

提前感谢您提供任何反馈,因为这似乎在未定义的区域内,至少是我从数据表中所能看到的最好情况。

Kevin Halverson
CTO
高分辨率技术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kevin,

    遗憾的是,我们没有针对PCM4220的DC性能规格,因为该部件专为音频应用设计和特征。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    感谢您对直流条件下PCM4220特性的跟进。 到目前为止,除了一些输入偏移(在3 - 8 mV范围内)之外,ADC在音频性能方面进行了优化,看起来非常好。 我还没有把温度定性为过热,但其他参数都比我预期的要好。

    再次感谢,

    Kevin Halverson
    高分辨率技术有限责任公司