This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:PCM5102与PGA2311的模拟输出产生卡嗒声

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA2311, PCM5102, PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/583851/pcm5102a-pcm5102-analog-out-to-pga2311-generates-clicking-noise

部件号:PCM5102A
主题中讨论的其他部件:PGA2311PCM5102

哈洛

在我当前的设计中,我将来自PCM5102 DA转换器的模拟音频输出(使用建议的输出滤波器470R+2,2nF)连接 到PGA2311可调增益级的输入端。

我 的问题是,当我更改PGA2311的增益时,会出现咔嗒声。 我认为它应该是PCM5102输出上的小直流偏移量。 是否有人知道如何解决我的问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,吕迪格尔,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    PCM5102A的输出是以地面为中心的,即使存在小偏移,我认为它不应该引起咔嗒声问题。 PGA2311包括一个零交叉检测功能,用于在增益电平转换过程中最大程度地减少噪音伪影。 如果禁用此功能,在更改增益时可能会听到音频故障,能否验证 PGA2311的ZCEN (针1)信号是否高?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,
    在我的设计中,ZCEN很高。 ZCEN启用或禁用是毫无意义的。 更改增益时会出现卡嗒声。 我认为我的PCB设计得很好。 我在一些设计中看到,他们在+5VD线路中添加了10欧姆系列电阻器。 让这变得有意义?
    目前,我不知道这是甚么问题。

    此致,
    吕迪格尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,吕迪格尔,

    感谢您的反馈。您能否提供有关添加电阻器的应用的更多信息? 它看起来不像正常的应用程序。 您是否尝试从PGA断开PCM5102A并使用不同音频源监控PGA行为以确定问题是在PGA还是PCM中?

    此致,  

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师