This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC20K:麦克风和耳机连接

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC20K, LM8272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/580457/tlv320aic20k-microphone-and-earphone-connection

部件号:TLV320AIC20K
在“线程: LM8272”中讨论的其它部件

大家好,

计划将麦克风和耳机连接到提到的TI音频编解码器“TLV320AIC20K”,采样频率:8kHz,音频频率范围:0至4kHz

 麦克风规格:(单端)

1kHz时的阻抗:150欧姆+/- 25 %

在1kHz相对1V/Pa时的灵敏度,在150欧姆负载中:-56dB +/- 5dB

 耳机规格:(单端)

1kHz时的阻抗:150欧姆+/- 25 %

相对于1 Pa/mW的灵敏度:108dB至118dB SPL (1 Pa为94dB SPL)

请建议,我的设计中是否需要使用任何OP-AMP,以便将 麦克风和耳机连接到选定的TI部件?

提前感谢。

REG,

Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ganesh,

    我们的音频转换器无需额外的运算放大器即可连接麦克风或耳机。 仅当您的应用需要更多输出功率时,才建议使用附加放大器。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Luis,

    感谢您的回复。

    请浏览以下要点

    1.数据表中建议了麦克风(单端)和TI部件TLV320AIC20K之间的连接方法,但没有提到耳机的连接方法。

    2.我需要将任意一对(HNSO+/-或HDSO+/-或SPKO+/-)- 150欧姆连接到单端耳机(线程中已提及规格)。

    现有解决方案:

    我已使用LM8272组合+/-信号,为耳机提供单端输出

    问题:

    如何满足由于使用LM8272线对而可能出现的阻抗不匹配?

    (由于插入了LM8272,假定匹配的阻抗-150欧姆受到干扰)

    同样需要建议

    REG,
    Ganesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ganesh,

    为了连接150欧姆的单端耳机,您需要使用HDSO输出,该输出设计用于150欧姆负载。 您需要在HDSO+输出和耳机负载之间连接交流耦合电容器(约0.1uF)。 无需添加外部运算放大器,因为这些输出专为这种负载而设计。 但是,您可以直接在输出端添加此运算放大器。 您只需连接我提到的交流耦合电容器。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Luis,

    感谢您的回复。

    我保留了两对(HNSO+/-和HDSO+/-)- 150欧姆至单端耳机的选项,并且我使用LM8272组合+/-信号以提供耳机的单端输出。

    我不理解您上一次回复中的以下行

    '但是,您可以在输出端直接添加此运算放大器。'

    问题:

    单个HDS0+或HNSO+如何满足数据表中未提及的单端负载?

    当HDS0+或HNSO+连接到单端负载时,HDS0或HNSO-引脚的状态应该是什么?


    如果必须使用LM8272,

    可能的阻抗不匹配(由于插入了LM8272)在回复中未得到解决。

    同样需要建议

    REG,
    Ganesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis,

    感谢您的回复。

    请查找随附的".jpeg"文件,该文件具有详细的连接

    耳机(单端)与TI部件TLV320AIC20K (在中完成)之间

    我们现在的设计。

    如所附图像中所示,

    我保留了两对(HNSO+/-和HDSO+/-)的选项- 150欧姆至

    单端耳机和我使用了LM8272将+/-信号组合到

    为耳机提供单端输出

    我不理解您上一次回复中的以下行

    '但是,您可以在输出端直接添加此运算放大器。'

    问题:

    HDS0+或HNSO+如何单独满足单端负载的需求

    数据表中提到了什么?

    当HDS0+或HNSO+为时,HDS0或HNSO-针脚的状态应该是什么

    连接到单端负载?

    如果必须使用LM8272,

    可能的阻抗不匹配(由于插入了LM8272)不是

    答复。

    同样需要建议

    REG,

    Ganesh

    >来自TI E2ETm社区的消息

    >

    > Luis Fernando Rodríguez S [http://e2e.ti.com/members/429.6757万] 回复

    >至 TLV320AIC20K:麦克风和耳机连接

    >[ http://e2e.ti.com/support/data_converters/audio_converters/f/64/p/58.0457万/2142024#2142024]。214.2024万。</s>214.2024万

    >

    >您好,Ganesh,

    >

    >要连接150欧姆单端耳机,您需要使用

    > HDSO输出,设计用于150欧姆负载。 您需要

    >在HDSO+输出之间连接交流耦合电容器(约0.1uF)

    >和耳机加载。 因此,无需添加外部运算放大器

    >这些输出专为这种负载而设计。 但是,您可以添加

    >此运算放大器直接在输出端。 您只需连接

    >我提到的交流耦合电容器。

    >

    >此致,

    >

    > Luis Fernando Rodríguez S.

    >

    >由于您订阅了论坛,因此收到了此通知。  至

    >仅取消订阅此主题,转到此处

    >[ http://e2e.ti.com/support/data_converters/audio_converters/f/64/t/58.0457万/mute]。

    >

    >标志

    >[http://e2e.ti.com/support/data_converters/audio_converters/f/64/p/58.0457万/2142024?AbuseContentId=d75d1f09-0d2c-4b30-8f9c-d38cd195221c&AbuseContentTypeId=f586769b-0822-468a-b7f3-a94d480ed9b0&AbuseFlag=true] 这214.2024万这一19.5221万一个58.6769万个</s>0822

    >作为 垃圾邮件/滥用发布。

    谢谢,此致,

    Ganapati TAMRAGOURI

    D&E加密产品部副经理,

    军事通信司,

    Bharat Electronics Limited,

    班加罗尔-56.0013万

    कागज़ के 3000 पन्नों के लिए एक पेड़ को काटा जाता है... पेड़ बचाएँ… पेड़ों का संरक्षण करें… हरियाली लाएँ… इस मेल का या इसकी किसी फाइल का प्रिंट तब तक न लें जब तक सचमुच ज़रूरत न हो!!!!

    每3000张纸就要我们花一棵树。 保存树... 节约

    树。 不要打印此电子邮件或任何文件,除非您真的需要!!!!

    गोपनीय सूचना 通知/版权所有

    इस इलेक्ट्रॉनिक संदेश में शामिल जानकारी और इस संदेश के साथ दिया गया संलग्नक केवल

    प्रेषिती के अनन्य इस्तेमाल के लिए है और इसमें गोपनीय या विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी

    शामिल हो सकती है।यदि आप आशयित प्राप्तकर्ता नहीं हैं,तो कृपया तुरंत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रेषक को बताएँ

    या support@bel.co.in पर मेल द्वारा सूचित करें और इस संदेश की सभी प्रतियाँ और उसके साथ लगे संलग्नकों को नष्ट कर दें।

    本电子邮件和任何中包含的信息

    此邮件的附件仅供使用

    收件人,可包含机密或特权

    信息。 如果您不是预期收件人,请通知

    立即发送至Bharat Electronics或support@bel.co.in的发件人

    并销毁此邮件的所有副本和所有附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ganesh,

    我们的音频转换器中的差动输出也可用作单端。 您需要连接正输出,负输出可保持浮动。

    关于LM8272插入,我没有发现任何需要修改的地方。 此连接不应存在任何阻抗不匹配问题。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.