This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:TAS5731M GVDD

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/582433/tas5731m-tas5731m-gvdd

部件号:TAS5731M

您好,TI团队:  

我的客户使用TAS5731M,希望了解GVDD的正常输出是什么。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    请帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Henry,

    我需要在EVM上检查此问题并回复给您。 是否有客户想要了解GVDD的特定PVDD?

    最佳,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    请支持结果。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Henry,

    如果您可以,请向我提供客户希望了解GVDD的PVDD,我可以为您进行测试。 根据在其他设备上进行的其他GVDD测量结果,可能约为6.9V,但数据表中指出,GVDD是从PVDD导出的,所以在我检查时最好使用客户的PVDD。

    谢谢!

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Henry,

    我在不同的PVDD上为您做了一些测量。

    PVDD GVDD
    18伏 6.76伏
    12伏 6.758V
    8伏 5.88伏

    最佳,

    Alex