This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:音频编解码器在低温条件下采样失败。

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/584244/tlv320aic3204-audio-codec-failure-to-sample-in-low-temp

部件号:TLV320AIC3204

你(们)好

u TLV320AIC3204编解码器存在问题。

在低温环境下(根据规格-约-20度),当编解码器的输入引脚上存在有效的模拟音频输入时,我得到零差("000.)

有人反对这种问题吗?

当然,除上述问题外,编解码器在所有温度范围内均按预期工作。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此音频编解码器应能在-40°C至85°C的温度下工作 您的电路中是否有任何其他组件或系统会影响编解码器行为? 您是否已验证此温度下的电源设备级别? 您能否提供任何图解,以更好地解决此问题?

    谢谢你。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

    我们测试了编解码器电路的电源,但我们将再次查看

    我可以提供示意图-请告诉我我是否可以通过私人消息发送给您...而不是用于论坛

    10倍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以通过E2E聊天向我发送私人消息。 您需要向我发送友谊请求。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.