This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5414C-Q1:/故障引脚的绝对最大额定值

Guru**** 2360810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/584284/tas5414c-q1-absolute-maximum-ratings-for-fault-pin

部件号:TAS5414C-Q1

您好,

请告诉我/故障引脚的绝对最大额定值,该引脚应通过上拉电阻连接到3V ~ 5.5V?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加藤山
    ABS最大值为5.5V直流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gregg-san,

    感谢您的快速响应。
    /故障针脚的绝对最大额定值是否与推荐的工作条件(如/待机针脚)相等?
    请确认以防万一。

    此致,
    加藤