This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME4.9724万:LME4.9724万的周期性噪声

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/583742/lme49724-periodic-noise-of-the-lme49724

部件号:LME4.9724万

有些芯片具有奇怪的噪声,振幅高达100 μV。 图中显示了正确的通道(绿色)和错误的通道(红色)。 ADC代码的比例。 1 LSB为596nV。 图片长度约为20秒。 问题只能通过更换芯片来解决,而且有很多这样的芯片。 安装在主板上没有问题。 在其它芯片上,这种问题从未发生过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergey,您好!

    这似乎与双极器件过程产生的噪音问题有关。
    很遗憾,我认为没有解决此问题的方法。 MOS处理设备不应显示此问题。
    此外,有关LM/LME设备的信息也不多。 很抱歉缺少信息和解决方案。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否通过查看图片来确定此芯片是假的?