This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731EVM:TAS5731EVM

Guru**** 2361250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/583027/tas5731evm-tas5731evm

部件号:TAS5731EVM

我正在2.1 模式下使用放大器,并已通过在GDE中调整各个音量设置确认每个声道已正确分配至正确的扬声器驱动器。

问题是在为HF驱动单元设置高通滤波器(Butterworth2)时,GDE似乎也将此高通滤波器应用于子通道,我失去了所有低音。

无论我在BQ1a和BQ2a或BQ1和BQ2中设置高通量,都会发生这种情况。 打开BQ拼接,仅使用BQ1a或BQ1进行高通不能解决此问题。

我无法理解为什么在HF声道中添加高通滤波器会导致低音(.1)声道被滤除。 BQ4a中的所有滤波器均设置为全通过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我将使用EVM检查GDE,看看我是否可以重现您的问题。 我将在明天工作结束前与您跟进。

    谢谢!

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我只是想告诉你最新情况。 我仍在努力复制此问题。 您是否能够共享重现问题的流程流? 它是在保存GDE时创建的文件。

    谢谢!

    Alex