This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2505:电容器和电阻值查询

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA2505, TLV2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/583794/pga2505-capacitor-and-resistor-value-query

部件号:PGA2505
主题中讨论的其他部件: TLV2770

您好,

关于下图15,您是否建议 CC1、CC2、R、2R、C的值?

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony,您好!

    我无法找到有关PGA2505图15中所示电路的R和C值应该是什么的任何信息。 因此,我必须推导 出使用 仿真测试的值。 实际解决方案必须 使用PCM ADC进行测试。

    以下是用于推导值的假设:

    1. PGA2505可以驱动600欧姆负载
    2. 分流电阻器的值是两个系列电阻器的2倍。 总电阻等于600欧姆
    3. 由于这适用于麦克风应用,因此FL设置为22 Hz,FH设置为22 kHz
    4.  FH切断频率建立反锯齿滤波器的-3 dB带宽

    滤波器中的两个串联电阻器为150欧姆,2x并联电阻器为300欧姆,总共为600欧姆。 我的计算表明 ,22个UF电容器将FL -3 dB截止值设置为22 Hz,47 nF将为22 kHz FH -3 dB截止值设置极。 您可以在TINA Spice原理图中看到下面的过滤器电路。 请注意,没有PGA2505的模拟模型,所以我使用了一对TLV2770运算放大器来差动驱动滤波器。 实际的PGA2505输出将用于驱动过滤器,然后是差分 PCM ADC输入。

    请告诉我这是否适合您。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程