This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102EVM-U:SNR

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A, PCM5101A, PCM5102EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/583760/pcm5102evm-u-snr

部件号:PCM5102EVM-U
主题中讨论的其他部件:PCM5102APCM5101A

您好,

客户测量了PCM5102EVM-U的音频性能 SNR是106dB,所以他就投诉了。  因为它比PCM5102A规格(与PCM5101A规格相同)的典型值更差6dB。

我还使用系统二级联音频精度测量了另一台PCM5102EVM-U的SNR。 不带A加权滤波器的SNR为106dB,因为在系统2级联上不能同时启用两个滤波器。 但是 ,PCM5102A规格的SNR是A加权值。 6dB的差值是否由A级滤清器引起?

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ito-san,

    数据表中显示的性能是在电气特性表中指定的测试条件下测量的。SNR规格应使用A加权滤波器测量,与测量方法的偏差将导致规格不匹配。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师