This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4876:如何测量差动运算放大器的增益?

Guru**** 2649985 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4876

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/583900/lm4876-how-is-gain-measured-for-differential-op-amps

部件号:LM4876

如何定义差动运算放大器的增益?

 使用LM4876和数据表,我在图1中制作了RF=42K和Ri =20K的电路。 根据方程式1,我的增益应为~4.2。 我实际上只看到~2.1 的增加。 当输入信号为0.8 Vpp时,两个差分信号均为1.6Vpp。  

差速器信号是否"结合"以形成预期的4.2 增益? 这种解释是天真的。 我不确定电路和我的理解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还能说明如何测量差分信号的功率? 数据表中的方程式3是否描述了运算放大器消耗的功率或传递给扬声器的功率?

    如何测量扬声器的电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为数据表中的方程式10是错误的。 我认为这应该是sqrt(po*rL/(Vinrms^2))= vorms/Vinrms。 在数据表中,方程式左侧的Vin不是RMS,也不是平方。 我的推理如下所示。

    此外,图12似乎与图13相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    必须以差分方式获取输出才能确定增益。 您可以参阅“桥配置说明”部分,以了解有关差分增益的更多信息。 方程式3描述功耗。
    请告诉我您的想法。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师