This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:TAS3251

Guru**** 2797315 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/583419/tpa3251-tas3251

部件号:TPA3251

尊敬的先生:

我们检查TPA3251 EVM,输入电路是否采用带通滤波器设计?

请问您如何计算EVM中的100ohms和100pF?

谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊恩

    100ohm/100pF滤波器只是为了过滤掉音频波段之外的高频输入信号。

    我们选择的确切截止频率没有具体的原因。

    运算放大器反馈中的滤波器主要用于运算放大器稳定性。

    此致,

    -Adam