This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:如何在您的项目中集成纯路径工作室生成的头文件?

Guru**** 2360600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/583827/tlv320aic3254-how-to-integrate-pure-path-studio-generated-header-file-in-your-project

部件号:TLV320AIC3254

大家好,

我正在使用支持纯路径工作室的AIC3254编解码器。现在我还拥有TLV320AIC3254-EVM套件。当我使用纯路径工作室生成标头和脚本文件,并在命令行窗口中在AIC3254-cs软件上运行脚本文件时,编解码器工作正常。但当我从运行标头文件时 MCU在I2C上配置编解码器,注意工作。然后,我浏览了脚本文件和头文件,发现头文件有一些异常值,如{254,0x0A}, 这意味着在254位置写入0x0a,但编解码器中没有这样的位置。其它一些类似的文件

{255,0x00},
{255,0x01},

我已经附上了我的两个文件(标题和脚本)。请帮助我解决这个问题。如果有任何人有一些c代码示例,请访问share.e2e.ti.com/.../1157.base_5F00_main_5F00_Rate44_5F00_pps_5F00_driver.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,哈文德,

    PurePath Studio还可以生成一个使用.h文件作为库的.c文件。 您可以转至“工具”菜单中的“选项”。 然后,选择“生成”选项卡,并选中“生成驱动程序代码”和“生成设备驱动程序接口”选项。

    您可以尝试使用生成的.c文件配置MCU的编解码器。

    如欲查询详情,请浏览缴费灵维客:

    e2e.ti.com/.../2776.purepath-studio-pps

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.