This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:TAS6424-Q1

Guru**** 2362860 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/579309/tas6424-q1-tas6424-q1

部件号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他部件: TAS6424

您好,

我开始通过I2C配置TAS6424-Q1。

请告诉我 ,是否有设置所有所需寄存器的首选启动顺序?

我正在使用PIC微控制器。

此致

Brennno Diegoli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brennno,

    感谢您与我们联系。 我目前正在研究此问题,并将尽快告知您任何首选的启动顺序。

    您是否正在使用EVM或自己的电路板进行当前设置?

    谢谢!

    Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,
    非常感谢您的快速重播。
    我使用自己的板,我的微芯片是一张微芯片图片。

    此致

    Brennno

    Il 2017年03月08日 14:55, Brian Angiel ha scritto:

     

    来自TI E2ETm的消息 社区

     

    Brian Angiel 回答 了TAS6424-Q1:TAS6424-Q1。

    您好,Brennno,

    感谢您与我们联系。 我是 目前正在调查此问题,将会让您 尽快了解任何首选的启动顺序 请尽可能多地使用。

    您使用的是EVM还是自己的电路板 当前设置?

    谢谢!

    Brian Angiel

     

     

    您收到此通知是因为您 订阅论坛。  取消订阅 只有这个线程, 来这里

    标记 此项 作为 垃圾邮件/滥用发布。



    --
      Brennno Diegoli K阵列

    K-array

    Brennno Diegoli
    研发
    brenno.diegoli@k-array.com


    SRL Unipersonale

    电话 :+390558487222
    传真 :+390558487238

    Via Paolina Romagnoli 17.
    5.0037万 - San Piero A Sieve
    佛罗伦萨-意大利
    info@k-array.com

    www.k-array.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否找到了TAS6424_Q1的首选strart-up序列?

    此致

    Brennno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brennno,

     

    我对我的答复延误表示歉意。 感谢您的耐心等待。

     

    TAS6424-Q1没有特定的启动顺序。 但是,我将提供一个我在使用设备时执行的I2C读/写列表。

     

    格式:

    W (ADDR)(REG)(VAL)

    R (ADDR)(REG)(字节)

     

    W D4 00 80 //这将清除寄存器

    W D4 21 80 //这将清除所有故障

    R D4 10 04 //读取故障并验证所有寄存器是否为0x00

     

    按照这些命令,我会根据应用程序写入任何其他需要编辑的寄存器(我设置了增益,打开正在测试的任何信道,等等)。 然后,我对故障寄存器执行一个最终读取。 之后,设备就可以使用了!

     

    此致,

    Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    非常感谢您的重播。

    我按照您的说明阅读了#0x10 reg.

    但任何输出上都不存在PWM!

    你怎么看?

    此致

    Brennno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,
    我在0x13寄存器处读数0xCF的值,它意味着:
    位[7:6]1保留
    位[5]0没有VDD POR发生
    位[4] 0:无全局过热警告

    位[3] 1:通道1上的过热警告
    位[2] 1:通道2上的过热警告
    位[1] 1:通道3上的过热警告
    位[0] 1:通道4上的过热警告

    怎么可能? 每个通道无全局过热警告和过热警告?

    输出上无PWM运行!
    你怎么看?
    此致
    Brennno
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brennno,

    如果清除故障并发出警告(w D4 21 80),OTW (i)(通道相关超温)警告是否立即重新出现? 除非触发了OTSD (I)(通道相关的超温关闭)故障,否则我不会期望设备保持在HI-Z模式。 但您在寄存器0x12上读取0x00,对吗?

    您写入了什么值来注册0x01? BITS d6-5控制OTW(I)设置。

    您为注册0x04写了什么值?

    您可以提供的有关应用程序/设置的任何信息都有助于调试此问题(原理图,布局,功率级别,负载值等)。 您能否告诉我您正在探测输出而没有看到PWM的位置?

    此致,

    Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,非常感谢您的重播。
    我清除了故障并发出警告(w d4 21 80),然后立即读取(r d4 13 cf),警告针脚(27)变为低电平。
    是(r D4 12 00)
    我°(w d4 01 32)温度限制=130 ̊ C
    我的芯片现在很酷,因为没有负载连接到输出。
    如数据表所示,我在Hi-Z中写入(w d4 04 55)所有Chs,但在设置寄存器的最后,我写入(w d4 04 00),所有Chs播放。
    我的工作频率为96KHz FS,所以我写了(w D40384),但阅读后,新值为(r D40362)! 它似乎不接受96KHz bu仅48kHz
    我正在探测每个输出电感器上的输出,我期待在这里看到PWM。

    如果通过我的微型设置LOW STANDBY\ Pin,WARN\ Pin变为HIGH,则可能是正确的。

    我指定TAS6424-Q1在PBTL模式下驱动CH1-CH2,在BTL模式下驱动CH3和CH4。
    我可以在哪里向您发送我的示意图?

    希望这能帮助您。
    此致
    Brennno
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian
    另一种奇怪的行为是:
    在(w d40400)之后,所有CHS播放,当我阅读(r d4 0F 20)-->所有CHS播放除ch2之外的所有CHS时,它被静音!

    再见
    Brennno
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,
    我发现3.3V (Vdd)和GND I的电阻仅为45欧姆!
    I绝缘TAS6424-Q1引脚19,引脚19和GND之间的电阻为45欧姆。
    是问题所在吗?
    我是否应该更改TAS?

    再见
    Brennno
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brennno,

    我向您发送了E2E连接请求,以便您可以私下向我发送您的原理图。

    要开始在PBTL中使用设备,请遵循以下流程:

    1. 将所有频道设置为Hi-Z (w D4 04 55)
    2. 将设备置于待机状态
    3. 将相应的通道设置为PBTL
      1. 使用BTL中的Ch3-4和PBTL中的Ch1-2 - w D4 00 10
    4. 使设备脱离待机状态
    5. 设置要播放的频道- w d4 04 00

    这应允许设备在PBTL模式下成功运行。

    我仍然对96kHz I2C写入和OTW(I)读数的问题感到困惑。 但是,让我们看看此过程是否至少可以运行您的所有输出。

    除了FS,您还有哪些其他时钟频率?

    此致,

    Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brennno,

    在我回复之前,我没有看到您关于VDD的最后一篇帖子。

    您是否有另一个可以使用并测量PVDD-GND,VBAT-GND和VDD-GND电阻的电路板? 您应该看到电源针脚和GND之间的电阻顺序为兆欧姆。 如果您当前使用的主板上存在短路,则可能是设备已被短路损坏。

    关于96kHz FS,您是否尝试一次使用一个信道? 您使用的电源是否有可能达到电流限制? 更快的切换频率需要更高的电流,并且一次仅使用一个信道会减少所消耗的电流,从而让您可以查看是否确实存在问题。

    此致,

    Brian Angiel