This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:pcm1749

Guru**** 2517950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/581579/pcm1794a-pcm1749

部件号:PCM1794A

您好,尊敬的TI!

我从这个发展援助委员会建立起,我有一个问题。 数据表显示数字输入代码和模拟输出电平。

这是正常的,但在输入/输出电压运算放大器输出上的电流电平是什么?

您可以显示与数字输入代码和模拟输出电平图24类似的数字。

或应答简单号码(BPZ级别:xxx -FS:xxx +FS:xxx)

还有一个问题:发援会的电流发生了什么变化, 哪个方向? I/V运算放大器负极轨?

我的模拟器有时 无法实际工作...

非常感谢你们的帮助!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teller,您好!

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    我的同事已收到有关您问题的通知,并将尽快回复您。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego!

    好的,谢谢,我等了