This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760MD:TAS5760原理图回顾

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/582799/tas5760md-tas5760-schematic-review

部件号:TAS5760MD
主题中讨论的其他部件:TAS5760M

大家好,

我正在使用TAS5760。 如有任何意见 ,请帮助查看以下示意图。  非常感谢。

巴西,

卢克

e2e.ti.com/.../3146.TI-_2800_Audio_2900_.pdf</s>2800 2900

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luke,

    我认为这与这篇文章的原理图相同:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/audio_amplifiers/f/6/t/58.2565万  

     4Ω,TAS5760M原理图看起来很好,唯一的注释是输出滤波器针对I ²负载进行了优化。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,
    感谢您的评论,非常感谢!
    我们还有关于此设计的一些问题,
    8Ω 推荐用于6Ω Ω/Ω 负载的滤波器电路。 我们在单声道模式下使用2个扬声 器,1个扬声器在全频模式下工作,另一个在高频模式下工作。
    2.有没有其他方法可以避免在通电时出现流行现象,“通过I2C总线静音,然后打开PVDD/AVDD电源”的机制可以工作吗?
    3.如何处理模拟和数字接地,在参考设计"AS5760xxEVM_RevD"文件中,它们听起来考虑GGND,PGND和DGND无差异,将所有这些都指定为GND。
    4.硬件调试过程指南。
    5.芯片驱动器和参考代码。

    巴西!

    来自百度的Alexwu。

    2017年3月22日

    wudengfeng01@baidu.com

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex,

    请参阅我在下面的评论:

    1. 对于LC滤波器设计,我们提供了应用说明,您可以在其中找到所用的每个负载和调制方案的推荐值。 TAS5760M使用BD调制。
    2.  您可以在数据表的10.2 .7.2 Tm1部分找到推荐的电源顺序。在退出关闭前通过I²C使放大器静音也会有所帮助。
    3. AGND和DGND可以连接到单个接地网。  
    4. 请参阅TAS5760MDEVM用户指南
    5. PurePath Console 软件为该设备提供了多个集成选项,我建议您请求访问并检查不同的软件配置选项。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师