This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630PHD2EVM:输入信号最大振幅,输出功率

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5630, OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/583321/tas5630phd2evm-input-signal-maximum-amplitude-output-power

部件号:TAS5630PHD2EVM
主题中讨论的其他部件:TAS5630, OPA1632

您好,

我正在PBTL模式下使用TAS5630,使用4欧姆扬声器。

我有一些问题:

-在不损坏TAS5630的情况下,我可以对OPA1632的输入应用的最大信号VPP是多少? (我可以为组件提供高达50V的电压)

-在TAS5630的数据表中,我们可以看到功率输出图(第13页)。 您能确认这是RMS功率吗?

提前感谢您的回答。

此致,

Julien Riou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julien,

    OPA 1632将在大约6Vpp时饱和,驾驶此阶段的任何更高位置都将导入运算放大器,如果进一步驾驶,则会损坏运算放大器。

    话虽如此,TAS5630器件的全输出功率可通过3-4Vpp实现,因此我不会错过。

    我们数据表中的所有功率图均为RMS。

    此致,

    -Adam