This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV632:关于弹出音调的影响

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/582826/drv632-about-influence-of-pop-tone

部件号:DRV632

德拉斯:

我们的客户正在使用DRV632。   当静音信号出现时,将会检测到音频R的140mV下降输出。 它将发出产品弹出提示音。

附件提供的示意图和问题图片。 请您提供一些建议。

非常感谢!

e2e.ti.com/.../Issue-of-DRV632-design.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lian:

    欢迎使用e2e。
    您能否尝试将输入接地并再次测试静音? 请告诉我这样做是否会减少/消除流行。
    遗憾的是,随附的示意图并未显示有关电路的更多信息。 如果您需要以私人邮件的形式发送信息,您可以发送电子邮件至:ivan.salazar@ti.com

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ivan:
    请参阅附件和以下具体信息:
    测试过程:系统通电后, 系统正在初始化过程中,CPU将发送静音信号。
    当静音信号出现时(请参阅下面的蓝线),DRV632同时发送R信号,该信号以140mV的速率拖动 (请参阅下面的黄线)。
     
    测试点: DRV632的PIN5
                   板载耳机插孔的AUDIO R
    请给我一些建议,tks~~

    连吴
    高级技术营销工程师
    Avnet Electronics Marketing
    Lian.Wu@Avnet.com
    http://aux.avnet.com/signature/images/AVNET_INC_RGB-117x31px.png
    http://aux.avnet.com/signature/images/grey_location16x16.png
    北京市朝阳区望京东路6号望京国际研发园二期E座三层
    王井国际研究开发公园E座,二期3楼
    北京市朝阳区王井东路6号
    http://aux.avnet.com/signature/images/grey_phone16x16.png
    办公室:
    +86-010-8414.8246万
    手机:
    +86-18.6003万69067</s>6.9067万
    传真:
    +86-010-8414.8134万
     
     
    发件人:Ivan Salazar [mailto:bounce-426.1744万@mail.e2e.ti.com
    发送时间: 2017年3月22日 1:01
    收件人:AudioAmpsForum@mail.e2e.ti.com
    主题:音频放大器论坛:DRV632:关于流行声的影响
     

     

    来自TI E2ETm社区的消息
    Texas Instruments

     

    伊万·萨拉扎 尔回答 道: 关于流行声的影响。

    您好,Lian:

    欢迎使用e2e。
    您能否尝试将输入接地并再次测试静音? 请告诉我这样做是否会减少/消除流行。
    遗憾的是,随附的示意图并未显示有关电路的更多信息。 如果您需要以私人邮件的形式发送信息,您可以发送电子邮件至 :ivan.salazar@ti.com

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)

     

     

    您收到此通知是因为您订阅了论坛。  要仅取消订阅此线程, 请转到此处。

    将  此帖子标记 为垃圾邮件/滥用。