您好,
我已经成功完成了立体声BTL放大器的初步设计 (按照数据表中的图25)。
现在,我有几个关于输出滤波器(特别是电感器)的问题。
- 看到EVM使用具有铁磁芯的电感器我感到非常震惊--这直接在音频路径上,我认为这些类型的电感器的非线性是不可接受的。 EVM为什么不使用带空气内核的电感器?
- 关于输出滤波器配置,我想知道为什么我们需要两个LC低通滤波器而不是一个--请参见下图,其中显示了我看到的另外两个选项:
选项3在原则上等同于选项2,但我觉得将开关输出直接连接到扬声器端子有点吓人。 顺便提一下,在两种情况下(选项2和3),1nF ||(10nF + 3R3) 缓冲电路只是一个缓冲电路,位于扬声器端子之间--而不是从每个扬声器端子到GND的一个缓冲电路。
有什么意见? 请注意,即使选项3使用两个电感器,它们是两个半尺寸电感器,因此它仍比选项1好。 - 电感器的位置? 见下图--这就是空气磁芯电感器的样子 (来自solen.ca/product-category/inductors):)
我认为将这些线与PCB平面平行放置是不好的,因为EMI会通过最佳耦合方式撞击PCB轨迹 (正确吗?)。 但是,如果我们把它们放在彼此相邻的位置,并使中心对齐(就像堆叠成圆柱一样),那就很讨厌,对吧? 我们会有一个变压器,两个端口都连接到不同的输出,这真的很糟糕,对吗?
有什么建议? - 最后--有没有人考虑过在PCB中做电感器? 它可能有点太大了,但也许低到2uH或3uH可能不是太坏; 数据表讨论高清音频高达100kHz的音频带宽; 2uH的截止频率高达几百kHz --这听起来是否合理?
感谢您的任何意见/建议。
卡洛斯
--