This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:连接TVL320AIC3254和FPGA

Guru**** 2362820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/582608/tlv320aic3254-interfacing-tvl320aic3254-and-fpga

部件号:TLV320AIC3254

您好,

我正在使用 TVL320AIC3254通过I2S播放FPGA的音频声音。 我已使用USBMODEVM I2C接口配置了设备。  

USBMODEVM提供MCLK 11.2896MHZ, TVL320AIC3254生成BCLK 1.4112MHz,FPGA生成WCLK 44.1kHz

数据将根据数据表中提到的I2S传递到编解码器。 所有信号都正常生成。 问题出在DAC输出。 它没有生成我提供的确切音频。 问题是什么? 我正在使用默认EVM预设。

音频数据使用Hex编辑器从wav文件中提取并存储在ROM文件中。 如何确认DAC是否正确解码I2S数据? 该问题的解决方案是什么。   

   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Salman,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    您能否共享寄存器配置和电路原理图? 这是为了更好地解决这个问题。

    谢谢你。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.