This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC23:立体声是否可以用作两个独立的单声道?

Guru**** 2362820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/582852/tlv320aic23-could-the-stereo-be-used-as-two-independent-mono-channel

部件号:TLV320AIC23

TLV320AIC23具有LLINEIN/LOT和RLINEIN/ROOUT作为立体声功能。

是否可以将它们用作两个独立的输入/输出通道?

即,一个单声道为LLINEIN/LOOUT,另一个独立的单声道为RLINEIN/ROOUT。

这样可以吗? 我需要注意的任何细节?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,您可以。 LLINEIN/Lout和RLINEIN/Rout可以单独使用。 它们指的是左通道和右通道。 因此,您可以将每个通道视为独立的音频信号,以便在每个输入/输出处获得不同的结果。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.