This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:请求PCM1860/PCM1861/ADC3101 I2S1861 I2S支持3101支持1.8V电平

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1861, PCM1860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/582598/tlv320adc3101-asking-for-the-pcm1860-pcm1861-adc3101-i2s-support-1-8v-level

部件号:TLV320ADC3101
主题中讨论的其他部件:PCM1861PCM1860


大家好,
如果I/O VDD为1.8V,我可以确认PCM1860/PCM1861/ADC3101 I2S1861 I2S是否3101是否支持1.8V输出?

来自主芯片的I2S源电压为1.8V。

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,SHH,

    所述的操作模式是正确的,如果IOVDD为1.8V,则这些器件的所有数字输入和输出都将支持1.8V操作。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师