This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760MD:示意图审核适用于百度杜尔斯部门。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/582565/tas5760md-schematic-review-apply-from-baidu-douros-department

部件号:TAS5760MD
主题中讨论的其他部件:TAS5760M

e2e.ti.com/.../TI-_2800_Audio_2900_.pdfHiTI2900 TI朋友,  

我们正在TI TAS5760MDCA-TSSOP-48-TI上开发智能扬声器,现在我们完成了原理图设计,并将在3天后发布以进行PCB布局。 帮助您查看我们的重点,并随时与我联系。

巴西!

Alex Wu

wudengfeng01@baidu.com

+8615811190699  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    原理图的TAS5760M部分似乎是正确的,输出滤波器针对4Ω Ω 进行了优化,因此,如果这是所用扬声器的值,则不会出现问题。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师