This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5722L:询问TAS5722L I2S输入混合器设置

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5722L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/582586/tas5722l-asking-for-the-tas5722l-i2s-input-mixer-setting

部件号:TAS5722L

大家好,
由于主芯片I2S源电压为1.8V,客户希望选择立体声放大器10~20W和IOVDD 1.8V。

1.如果客户将两个TAS5722L用于立体声应用,客户是否可以设置TAS5722L混音器功能? 一个TAS5722用于右侧通道,另一个TAS5722用于左侧通道?
2.我们最近是否有TAS5722 GUI?
3.我们是否有立体声1.8V I2S接口解决方案?

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看我的评论:
    1.如果客户将两个TAS5722L用于立体声应用,客户是否可以设置TAS5722L混音器功能? 一个TAS5722用于右侧通道,另一个TAS5722用于左侧通道?
    安迪:据我所知,TAS5722L没有任何混音器,但一个TAS5722L输出到右边通道,另一个输出到左边通道是可以的。

    2.我们最近是否有TAS5722 GUI?
    Andy:不。TAS5722还没有GUI,因为它只有很少的注册表。

    3.我们是否有立体声1.8V I2S接口解决方案?
    Andy:还没有。