This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求支持I2S 1.8V的数字放大器

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5727, TXB0104, TAS5722L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/582171/asking-for-the-digital-amp-with-i2s-1-8v-support

主题中讨论的其他部件:TAS5727TXB0104TAS5722L

大家好,
请推荐使用具有1.8V DVDD数字接口的10W ~ 20W D类放大器吗? 看起来所有的数字放大器都不能支持1.8V I2S。 客户希望将其应用于DSP应用中的1.8V I2S接口。 如果不是,您认为我们是否可以针对此案例建议TAS5727+TXB0104 (0104 (I2S级别偏移)?

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,SHH-San,

    我建议将TAS5722L与1.8V数字输入/输出一起使用,但它是不带DAP的单声道D类放大器。
    请参见以下链接。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5722 l .pdf

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,
    感谢你的帮助。 我们是否可以在TAS5722L上设置右侧通道输出或左侧通道输出?
    客户希望使用两个TAS5722L。一个用于左声道音频,另一个用于右声道。
    是否可以通过寄存器设置或硬件设置来完成?


    谢谢!
    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,SHH-San,

    是,支持使用多个设备的多个信道。 请参阅数据表第21至25页。 它概述了如何在立体声配置中使用TAS5722L,每个通道一个设备。 为了方便起见,我在下面粘贴了" TAS5722L器件Saif支持各种标准立体声串行音频格式,包括I2S,左对齐和右对齐。 它还支持时分多路复用(TDM)格式,能够在一条总线上传输多达8个声道的音频数据。”

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:
    感谢您的回复。但是,客户不关心音频格式。他们关心如何设置右声道或左声道音频源。
    您是否知道寄存器可以在何处设置左,右通道或混音器功能?

    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,SHH-San,

    TAS5722L数据表的第18页提到了I2S立体声操作,如下所示。
    遗憾的是,TAS5722L不支持混合功能,该功能应嵌入到音频处理器(主机DSP)中。

    此致,
    加藤