This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:请求TAS5717设置。

Guru**** 2514715 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/581785/tas5717-asking-for-the-tas5717-setting

部件号:TAS5717

大家好,
客户希望在新项目上使用TAS5717。

以下两个问题,您可以提供帮助吗?
1.如果客户将PDN设置为低,然后再设置为高,那么所有I2C是否都将恢复为默认值? 或者TAS5717是否将保留客户设计的设置?
2.客户希望通过将PDN设为低电平来执行系统节能模式。 如果将PDN设为低,功耗(PVDD和DVDD)如何?

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    1.将PDN引脚设置为低不会重置I2C寄存器值。 只要复位针脚处于高位,它们就会保持设置的值。

    2.下面是断电的数字(典型值)。

    I_AVDD_PDN = 6.9 mA

    I_DVDD_PDN = 25.2 mA

    I_PVDD_PDN = 257.3 uA

    I_HPVDD_PDN = 7.6 uA

    最佳,

    Alex