This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TLV320AIC3111EVM-K:更新固件时出现故障,现在无法识别主板

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/580472/starterware-tlv320aic3111evm-k-failure-while-updating-firmware-and-now-the-board-is-not-recognized

部件号:TLV320AIC3111EVM-K
主题:TLV320AIC3111中讨论的其它部件

工具/软件:Starterware

您好,

我不熟悉使用音频转换器,因此我的情况可能看起来有点愚蠢。 我想从板载麦克风获得输入。 我尝试按照 https://e2e.ti.com/support/data_converters/audio_converters/f/64/p/46.545万/1677358上167.7358万上的说明操作 ,因为这个问题与我的问题类似。 我做了所有必要的更改,但仍然只有噪音,尽管我确实看到了AIC3111的CodecControl中提供的AGC监视器上的一些变化。 之后,我尝试更新固件,因为我认为这可能是导致问题的原因。 我遵循 了http://www.ti.com/lit/ug/slau302/slau302.pdf 中2.7 部分的说明。 根据说明,固件应已更新。 我重新连接了主板。 现在CodecControl软件不检测电路板,状态显示为已断开连接。 一件奇怪的事是,我在讲话时,或者在麦克风附近发出一些噪音时,我仍然看到AGC显示器受到干扰。

TLDR:我尝试更新固件但失败,现在无法识别主板。

任何类型的帮助对我都是非常有用的。 自从过去3天以来,我一直在讨论这个问题,因为我在论坛上找不到任何有用的东西。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ammay,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    在这种情况下,我们有一个可能有用的程序。 请看下面的文章:

    e2e.ti.com/.../2790.how-to-revive-a-usb-audio-evm

    基本上,这是一个可用于重置编解码器的过程。 (即使未列出此设备,此过程也适用)。

    请尝试并告诉我问题是否仍然存在。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    首先,非常感谢您提供解决方案。

    第二,我已经尝试过这一程序。 但在步骤12中,出现消息"Detach call succeeded"(断开呼叫成功)时,我收到"Detach call failed"(断开呼叫失败)。

    请就此提供建议。

    提前感谢

    可能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ammay,

    此过程用于还原我们的EVM。 如果此过程不起作用,我认为设备在使用过程中可能会损坏。 是否可以尝试使用外部设备读取TLV320AIC3111的寄存器? 在某些情况下,仅TAS1020b立体声USB音频接口损坏,且编解码器工作正常。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    您能否建议使用外部设备读取寄存器的方法? 我对所有这些都很陌生,我不知道如何单独阅读寄存器。 我只使用了TI提供的CodecControl软件。
    另外,我的一位朋友建议,对EEPROM短路一定会擦除USB驱动程序,以便将电路板与PC连接。 是否可以以某种方式配置EEPROM? 或者我是否应该认为设备已损坏?

    谢谢!
    Amey Dubey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ammay,

    我们的音频编解码器EVM包含一些可与外部控制器配合使用的I2C测试点。 您需要从控制器发送I2C读取命令来读取寄存器。 我认为编解码器应该处于良好状态。

    关于EEPROM,我们只有我之前提到的步骤。 此过程用于在出厂模式下重置设备。 正如我之前提到的,如果此过程不起作用,则EVM板中的一个器件可能已损坏。

    e2e.ti.com/.../2790.how-to-revive-a-usb-audio-evm

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.