This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:TAS5717关于耳机问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/578187/tas5717-tas5717-about-the-headphone-issues

部件号:TAS5717

大家好,

客户正在使用 TAS5717。 客户使用扬声器输出时没有噪音。 但当客户使用时,噪音很大

耳机至输出。 即使客户更换了另 一个耳机 ,仍然有很大的噪音。   附件是客户的示意图。  

J5连接到耳机的线路。 HP_DET端口是检测 是否插入耳机的检测端口。 P7输出至扬声器。

你能帮我解决这个问题吗?

e2e.ti.com/.../PA_2800_1_2900_.pdf</s>2900

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    这个原理图对我来说很好。 您是否能够提供噪音耳机输出的波形和客户使用的寄存器配置?

    此致,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    感谢您的回复。  寄存器配置如下:

    1.初始化:  

    注册   寄存器值

     0x1b             0x00

    0x04             0x05 (24位I2S模式)

    0x05            0x00

    2.  插入耳机时,0x05寄存器值更改为0x13。     拔 出耳机时,0x05寄存器值更改为0x00。

    3.  如果其值不是0x00,则0x02寄存器为0x00。

     附件是耳机左声道和右声道的波形。 声音变大时噪音不变。

    即使没有声源,噪音也始终存在。  

     



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    感谢您提供信息。 您是否测量过噪音的频率? 您是否还能在EVM上重现此问题?

    我刚刚订购了一个EVM,一旦收到它,我将在我的终端上试用它,但如果您能够在EVM上进行测试,我们可能能够更快地找到此问题的最后部分。

    谢谢!

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    对不起,我不是EVM板。 我将等待您的回复,并与客户确认噪音的频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    噪音 频率约为80Hz。 测试波形位于附件中。 请检查 附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    我想告诉你最新的情况。 我仍在等待EVM交付,因此我还没有机会对其进行测试。 我的目标是下周能够再次与您取得成功。

    感谢您的耐心等待。 如果您的客户提供了任何其他信息,请告诉我

    此致,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    感谢你的帮助。 我将等待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    我在EVM上进行了测试,但没有看到屏幕截图中显示的76kHz噪声。 我确实观察到了设备开关(280kHz)产生的高频噪声(见下面的屏幕截图--黄色是PWM波形,蓝色是耳机的输出)。

    这是我通过耳机播放1kHz正弦波时的屏幕截图

    由于EVM设计耳机使用一阶RC滤波器,而使用二阶LC滤波器和扬声器输出上的差分信号,因此使用耳机时会产生较高的频率噪声。 但是,这些较高的频率超出了可听范围。 您尝试为客户解决的问题是否是可听到的噪音问题? 如果您可以使用耳机听到噪音,则不会是76khz噪音,因为这是太高的频率。

    谢谢!

    Alex