This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:MIC输入

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808, PCM1808-Q1, TLV320ADC3001, TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/582044/pcm1808-q1-mic-in

部件号:PCM1808-Q1
主题中讨论的其他部件:PCM1808,, TLV320ADC3001, TLV320ADC3101

大家好,团队成员

我们是否有类似于PCM1808-Q1但支持MIC IN的设备?  Q100不是必需的,但温度必须为-40-105? 如果我们没有此类设备,您能否提供基于PCM1808的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Xiao,

    PCM1808-Q1具有模拟线路电平输入,可能无法直接连接麦克风,因为此设备没有内部前置放大器。 可能一个好的解决办法是使用外部麦克风前置放大器将麦克风输出信号调整为线路电平。 根据麦克风规格,麦克风需要外部微偏源:

    如果可以选择具有处理功能的I²C ü 控制设备,也许您可以查看TLV320ADC3001或TLV320ADC3101。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师