This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:如何使用TI板实现降噪。

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/581504/tlv320aic3254evm-k-how-to-use-the-ti-board-to-have-a-noise-cancellation

部件号:TLV320AIC3254EVM-K
主题:TLV320AIC3254中讨论的其它部件

您好,  

我不是电子背景,我使用 TLV320AIC3254的评估模块来过滤扬声器和麦克风的信号。 我在PurePath工作室中看到了许多组件,但我的知识有限,无法使用所有组件。 如果有人能告诉我一些我可能缺少的常用组件的应用,我会非常感兴趣。 我的设计目标是 改善 设计扬声器和内置麦克风的声音输出。 例如,我最近正在使用麦克风来消除背景噪音,我只有一种解决方案可以使用带通滤波器。使用PurePath Studio是否还有其他方法可以实现, 我有一个想法是记录背景噪音并将其发送到相反阶段,但我似乎无法使其正常工作。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,EZ,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    首先,我建议您访问我们的Wiki网页:

    e2e.ti.com/.../2776.purepath-studio-pps

    它包含多种解决方案和使用我们所有设备的提示,包括PurePath Studio。 您可以在以下Wiki网页中获得有关PurePath Studio的更多信息:

    e2e.ti.com/.../3320.getting-started-on-purepath-studio

    然后,关于您的应用,PurePath Studio包含多个可用于降低噪音的滤波器和算法。 Biquad,FIR和我们的一些TI算法可用于降低噪声。 Biquad滤波器可用于配置特定滤波器。 此外,我们还可以放置一些TI算法(如Spatial,ENC和Noise Reduction Filters)来降低噪声。 我建议您查看这些算法及其帮助窗口。

    如果您需要更多信息,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Luis,

    感谢您的回复,我不得不承认PurePath Studio和评估模块给我留下了深刻的印象,它使我能够相对轻松地使用数字滤波。 我完全理解这种功能不仅仅是使用Biquad滤波器(这是我正在做的),它缺少一些教程,帮助文件主要是为具有电子背景的人设计的,但我愿意在论坛上提问, 请注意,我目前感兴趣的降噪帮助文件中看不到数字。 如果可以使用软件进行这些操作,请告诉我。

    1.能够记录环境噪音并将其发送到相反相位的扬声器。

    2.能够检测到声级并拒绝低于该声级的所有声音(我假设降噪算法以这种方式工作)

    3.由Larsen效应引起的回波抵消。

    巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,EZ,

    不幸的是,miniDSP有一些限制,在某些情况下需要添加外部DSP。 建议使用外部DSP使用回波抵消和完全降噪等算法,如下面的Wiki文章中所述:

    e2e.ti.com/.../2521.minidsp-echo-cancellation-aec

    您所看到的降噪滤波器支持液位检测和抑制。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Luis,

    感谢您的回复,降噪算法非常有效。 我想尝试环境噪音消除算法,但帮助文件中缺少一些图像,因此我无法完全遵循 ,请使用丢失的图像更新帮助文件。 我也尝试了使用默认设置减少FM噪音,但我收到了一个错误,如果您感兴趣,我可以向您发送错误日志。

    巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,EZ,

    请查看随附的文件。 它包含有关环境噪声补偿算法的信息:

    e2e.ti.com/.../5808.Environmental-Noise-Compensation.pdf

    如果您需要其他方面的帮助,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Luis,

    感谢您提供PDF文件,我期待播放帮助文件中缺失的图像,这些图像明显位于此处。
    巴西