This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3101:在未连接麦克风时记录噪音?

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/581858/linux-tlv320aic3101-recording-noise-while-mic-not-connected

部件号:TLV320AIC3101
主题中讨论的其他部件:TLV320ADC3101

工具/软件:Linux

大家好,

我正在使用带有IPNC RDK 3.8 和内核2.6 的tlv320adc3101。37我需要降低噪音。下面是我正在设置的值(MIC在MIC1RP和MIC1RM上处于差分模式)

amixer cset name='PCM Playback Volume' 100 % ,100 %
amixer sset 'Line DAC' 100 % ,100 %
amixer sset 'Line Line 2 Bypass' 0 % ,0 %
amixer sset 'Line PGA Bypass' 0 % ,0 %
amixer sset ixono' on

amixer sset 'Mono Line2 Bypass' 0 % ,0 %
amer sset 'pixer' on



amixer sset 'HP DAC' 100 % ,100 %

amixer sset 'HP Line2 Bypass' 0 % ,0 %
amixer sset 'HP PGA Bypass' 100 % ,100 %

amixer sset 'HPCOM' off
amixer sset 'HPCOM DAC' 0 % ,0 % 0 %
amixer sset 'HPCOM Line2 Bypass' 0 % ,0 %
amixer sset 'HPCOM'



左0 % 关闭

amixer sset 'Right HP Mixer DACR1'关闭
amixer sset 'Right HPCOM Mixer DACR1' off
amixer sset 'Right Line Mixer DACR1' off

amixer sset 'Right PGA Mixer Line1R' on
amixer sset 'Right Line1R 'Right Line1R Mux' ifferential '

amer 'dcset name='PGA 50 % 50 % ,PGA Volume Capture 

此致,

Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ganesh,

    通常,我们的ADC,DAC和编解码器中的噪声问题与寄存器设置无关。 我建议您查看下面的Wiki文章,了解更多详细信息:

    e2e.ti.com/.../3377.common-noise-issues-in-codecs

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我之所以说噪音是因为噪音。 如果我关闭了'AGC',然后在没有MIC的情况下进行录制,则没有噪音。 如果我用麦克风关闭AGC,它将以低语音录制,这是很难听到的。

    进入您发布的链接,我的硬件部门同事已经验证。 从硬件的角度来看,还可以。

    此致,
    Ganesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ganesh

    能否提供麦克风连接示意图? 这是为了更好地解决这个问题。

    谢谢你。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.