This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:SD的高弹出式接通

Guru**** 2362820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/581484/tpa3116d2-high-pop-on-turn-on-from-sd

部件号:TPA3116D2

我目前正在进行TPA3116设置,但在通过SD开启时,我遇到了一个相当高的流行率。

我的SD通过外部开关完成,该开关通过1k将SD拉至GND,并通过100k拉至VDD将SD拉至高位。 在100k必须充电的SD针脚上放置1uF盖。 请参见示意图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Casper,

    感谢您在E2E中提出问题。  大多数PoP问题是由输入部分设计引起的。 请尝试 以下建议:

    1.正确的开机步骤如下。 在上拉SDZ后启用取消静音(在Stage3和Stage4中)。 延迟时间需要大于40毫秒。 这样, 在 输入设置期间,输出将处于静音状态。

    2.在SCH中,您使用的是单端输入模式,POP性能会比差动模式差一些。 请检查输入信号路径,并确保P 和N输入上的负载相同,否则可能会在通电过程中导致弹出。  

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我通过SD引脚启用IC时,在两个输出上都可以看到以下POP,它们是相同的。 输出向导轨电压(在本例中为12V)变为负。 为什么会发生这种情况? 我的输入电阻器是否应该更低,例如10k?  

    在示波器上,正极探针连接到R+(或L+),R-连接到差分探针的"GND]。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新!
    我刚刚测试过我的PC连接到AUX (普通手机),POP已消失。 我觉得我的手机出了点问题,所以我看到了这个POP。
    如果没有任何内容连接到输入,则POP仍然存在,但是...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我将输入电阻器降低到2k (从47k),则POP从12V变为5V。 1k时,电压变为2.5V。 这是在其他情况下的开放端输入。 因此,输入值可能应该在220R左右。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Casper,
    非常感谢您共享此更新。
    很抱歉混淆了。 我在上面提到的2号建议意味着差分输入(INN,INP)上的信号路径应在信号端输入模式下匹配。 INP上有一个47Kohm电阻和一个1uF电容器,但在Inn上只有一个1uF电容器。 我想你可以试着消除阻力。 如果输入需要该电阻,则可以使用静音引脚擦除弹出(1号提示)。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    好的,你认为流行是因为RC为47k和1uF,而消极的是没有什么? 这样,PoP将持续到RC在P上充电,因为它在1uF (IC侧)的另一侧预充电到大约3V? 因此,我们获得了阻抗的差异,当阻抗和预充电存在差异时,我们将获得POP,因为两个电压不会以相同的速度上升?

    我认为47k可以帮助我消除嗡嗡声等,因为在某些情况下输出不是"加载"/拉至GND。

    我将尝试删除47k (现在是220R)并查看会发生什么:-)更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的...这就是... 如上所述,驻地协调员正在做一切坏事。 如果我删除47k,那就没有弹出:-)

    我尝试模拟输入阶段,通过这样做,我可以看到问题是47k。 220R (我也测量过)几乎没有弹出电阻,如果我移除(1G欧姆)电阻,信号也正常。

    然后我从PCB上取下了47k,问题似乎消失了。稍后连接扬声器时会有点小问题,但在示波器上,我没有看到任何爆裂的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Casper,
    做得好! 我想你现在就可以享受美妙的音乐了。 :)