This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5727EVM:无法设置EVM

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/580274/tas5727evm-could-not-set-up-the-evm

部件号:TAS5727EVM

大家好,

我已按照用户指南的说明操作,但最终失败了。

随附相关说明,请帮助查看问题所在位置。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../TAS5727EVM-set-up.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robin:

    我会在早上再研究一下,然后再找你。

    谢谢!

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robin:

    您提到的正弦波是输出电压纹波还是较大的正弦波? 您能否发送波形的屏幕截图?

    谢谢!

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    不是纹波,振幅约为1~2V。

    很抱歉,我正在出差,没有保存波形,我可以在本周晚些时候提供给您。

    谢谢你。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robin:

    好极了。 当我打开设备电源时,我看到电压纹波,但正弦波很奇怪。 如果您可以将您在模拟输入,SDIN1数据引脚(通过连接两个板的接头)上看到的波形发送给我,输出中的正弦波将非常有用。

    此致,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    要获得与输入相对应的SDIN1波形,我是否应该输入正弦信号?
    我从音乐播放器输入信号,所以我认为在这两个节点上分别获得的波形不对应。
    谢谢。

    罗宾
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robin:

    正弦波输入是个好主意。 请使用音频范围内的频率(例如1kHz),并确保输入正弦波的频率与您看到的输出正弦波的频率不同,以便我能够区分它们。 如果您还能告诉我输出正弦波的频率,那会很有帮助。

    谢谢!

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    我让扬声器正常工作。 使用GUI方法似乎有问题。
    感谢你的帮助。

    罗宾