This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:适用于Mac OS,Linux和Windows驱动程序的PCM2912A问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/581676/pcm2912a-question-of-the-pcm2912a-for-mac-os-linux-and-windows-drivers

部件号:PCM2912A

您好,先生:

是否有支持以下操作系统版本的内置驱动程序?

•Windows XP及更高版本->根据我们的测试,应该可以

•Mac OS X 10.1 及更高版本->我们在 e2e.ti.com/.../34.3741万上看到了OSX 10.9 的已知问题-  是否已解决?

•Linux Kernel 3.4 0及更高版本-我们在 https://e2e.ti.com/support/data_converters/audio_converters/f/64/t/29.0771万上看到了相关信息 -不确定是否为最新信息。

谢谢,此致,

陈耀恩
2017年16月03日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne,

    PCM2912A与 主机操作系统中提供的本机USB音频类驱动程序兼容,但遗憾的是,我们没有此设备的更新驱动程序。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师