This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865EVM:PCM1865EVM关于GUI软件问题

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865EVM, PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/581013/pcm1865evm-pcm1865evm-about-the-gui-software-question

部件号:PCM1865EVM
主题中讨论的其他部件: PCM1865

大家好,

客户正在使用 PCM1865EVM。  当客户 从我们的网站下载GUI软件并单击"请求"时,无法链接页面

正确。 它显示" 抱歉! 我们找不到您的页面。

您要查找的页面可能已删除,名称已更改或暂时不可用。

请检查地址栏以确保正确键入链接,使用以下链接查找所需信息,或在网站上搜索其他目的地。

如果您确定此URL有效,请向我们发送有关断开链接的反馈。"

网站有什么问题? 客户如何关闭GUI软件? 是否可以提供下载GUI软件的正确链接?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Mickey,

    评估PCM1865EVM所需的软件是PurePath控制台  2.我已验证PPC的请求页面现在工作正常,因此请要求您的客户再次尝试请求访问。 批准访问后,PurePath控制台应从mySecure Software下载  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    我仍然无法正确链接 以从该网页下载GUI软件 。www.ti.com/.../PCM1865EVM

    此链接是否用于PurePath控制台? www.ti.com/.../purepathconsole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Mickey,

    正确,PCM1865EVM产品文件夹中GUI的链接不正确, 请使用PurePath Console的申请表并指定正在评估的器件为PCM1865。 我们将更正PCM186x EVM文件夹中的链接。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    好的。 我知道。 感谢你的帮助。