This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA0253:从平衡源驱动BTL模式

Guru**** 2554080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA0253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/580831/tpa0253-driving-btl-mode-from-a-balanced-source

部件号:TPA0253

我有一个正在处理的设计。  使用具有平衡/差分输出的编解码器。  如果我使用2个输出驱动TPA0253的2个通道,并将其设置为立体声模式,然后按照BTL模式的方式连接扬声器,理论上,这应该是可行的。

我在其他设计中发现,使用COEDC的平衡输出可提供更好的信噪比,更低的噪声。

另一种选择是使用运算放大器将平衡输出转换为单端输出,然后驱动TPA0253,就像传统的BTL节点一样。

我的问题是,这是不是我的第一选择由于DC偏移或其他一些未知原因而无法工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我将很快回复更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    您的第一选择应该正常工作。 该配置是否工作正常? 如果没有,您可以向我提供您的申请示意图,以便对其进行审核并为您提供更好的支持。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    我要求确保我没有做出太大的跳跃,因为我认为它会像看起来的那样发挥作用。  例如,我不知道在设置立体声/BTL针脚时是否更改了音频路径以外的任何内容。  

    如果它能像我所描述的那样使用,平衡,我将继续这样设计PCB。  

    我想避免这种情况-如果知道它不起作用,我就不想设计和构建一个注定要失败的原型。

    谢谢!

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    差分模式(平衡)优于单端模式,因为单端模式有时会导致一些问题。
    您对此的想法是正确的。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师