我有一个PCM5142通过I2C连接到STM32,我有MODE1绑定低,Mode2绑定高。 当我尝试通过首先写入7位地址来读取寄存器时,首先写入MSB,然后输入0表示写入。 我没有得到任何回应。 我有一个逻辑分析器在继续确保我的数据通信,但我使用了STM32成功发送其他I2C数据。
我担心pcm5142可能处于待机或断电状态,无法响应I2C消息。 您能否详细说明断电和待机模式对I2C消息的响应?
我是否需要bck或sck来保持设备处于唤醒状态,如10.5 第2节所述?
如果我用bck或sck来代替时钟,至少应该得到什么?