This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:TLV320AIC3262麦克风连接

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/580652/tlv320aic3262-tlv320aic3262-mic-connection

部件号:TLV320AIC3262

大家好,

我正在 我们的一个项目中使用TLV320AIC3262将麦克风集成到编解码器,在参考设计中,它显示了一个具有左右模拟输入(image1)的麦克风。

我正在使用的麦克风只有 一个模拟输出,如何将麦克风的模拟输出连接到编解码器? 我是否必须将一个模拟输出连接到左侧和右侧输入端? (图像2)还是只需连接到其中一个输入? (图像3)。

此致,

Muhsin Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Muhsin,

    这取决于您的应用。 如果您需要单声道应用程序(仅使用左声道),则最后的连接(图像3)将正确。 如果您需要在连接了一个麦克风的情况下使用左右声道,则需要与图像2相似的连接,但只使用一个MICBIAS电阻器。 您需要在图像2中删除R7或R8。

    请告诉我这是否清楚,以及您是否还有其他问题或意见。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    感谢您的回复,我将继续第二种方法,如果需要mono,我将移除其中一个通道的盖子。 这是否会对软件或性能产生任何影响?

    此致,
    Muhsin Ali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Muhsin,

    如果取下盖子,则不会有任何影响。 模拟输入通过寄存器配置进行选择。 因此,未使用的模拟输入不会产生影响,因为它们未被选中。

    如果您有其他问题或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    谢谢你的回复,我没有其他评论了。

    此致,
    Muhsin Ali