This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:使用3极立体声插孔

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/580968/pcm5100a-using-3-pole-stereo-jack

部件号:PCM5100A

您好,

客户将使用3极立体声插孔作为PCM5100A线路输出接口。 插入2极单声道插头时,他担心过电流。 他将在PCM5100A 输出和3极插孔之间连接推荐的470Ω Ω 电阻器。 如果插入2极单声道插头,PCM5100A是否会受到损坏? 是否有办法防止损坏?

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ito-san,

    没有关于在上述条件下使用PCM5100A时损坏的类似应用的报告。 我将与团队核实,并将尽快向您提供任何其他信息。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师