This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:PCM2903执行以下功能

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903, PCM2912, PCM2903C, PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/581172/pcm2903c-pcm2903-to-do-the-function-below

部件号:PCM2903C
主题中讨论的其他部件:PCM2903PCM2912PCM2912A

大家好,

我的客户想使用PCM2903来执行以下功能。

我们要检查何时执行功能,它是否存在一些问题。

BTW:客户以前使用过PCM2912,PCM2903是否与PCM2912类似。 谢谢你。

巴西

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    这是一个不常见的应用程序,因此我们没有足够的数据来确保设备按预期工作。 从主机的角度来看,所有PCM2903C都将被检测为相同的USB音频编码解码器,因此,除非读取USB集线器中的端口以识别每个设备,否则将无法识别每个编码解码器。

    PCM2912A和PCM2903C在USB音频编解码器方面相似,但这些部件之间存在功能,控制,封装和电源选项方面的差异。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师