This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:TAS5731M PVDD/AVDD/DVDD开机顺序的问题

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/581164/tas5731m-question-of-the-tas5731m-pvdd-avdd-dvdd-power-up-sequence

部件号:TAS5731M

您好,先生:

根据TAS5731M数据表, 我们需要打开AVDD/DVDD,延迟 100us,而不是 打开PVDD。  但是  ,在AVDD/DVDD之前打开PVDD是否会有问题?   



谢谢,此致,

陈耀恩
2017年14月03日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne,

    此系列放大器上的电源定序可以灵活,特别适用于从PVDD生成AVDD/DVDD的应用。 只要/reset和/PDN保持低电平,则先打开PVDD电源就不会出现问题,直到两个电源稳定。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师