This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4889:LM4889的唤醒时间是多长?

Guru**** 2950150 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4889

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/581090/lm4889-how-long-wake-up-time-for-lm4889

部件号:LM4889

嗨,各位

我对LM4.8482万的唤醒时间有疑问? 例如 在LM4903规格中,我可以看到唤醒时间为100ms。

因为在 LM4889数据表中看不到唤醒时间。 需要您的大力支持。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hugo:

    遗憾的是,我们没有这种可用的价值,而且很难找到这种信息,因为它是一个旧设备。 因此,此器件没有可用的EVM可用于获取此值。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师