This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3263EVM-U:使用EVM TAS1020b在我的电路板上快速进行装订

Guru**** 2366350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/580924/tlv320aic3263evm-u-using-evm-tas1020b-for-quick-bringup-on-my-board

部件号:TLV320AIC3263EVM-U

您好,TI:

我想将TAS1020b的输出连接到我的AIC3263,以便在我的主板上使用GDE和CodecControl软件套件。  我需要如何连接这些设备才能正常工作?

提前感谢!

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Aaron,

    您需要将I2C线路从EVM连接到电路板。 您可以使用SCL/SSZ和SDA/MOSI测试点。 这样,您就可以同时配置EVM和电路板。 此外,您还可以将I2S时钟路由至主板,以防您需要发送音频数据。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.